欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

空气单元/空气过滤器/调节器的优点

  • 2023.02.28 11:26:46
  • 米思米
  • 2614

 空气单元(FRL单元)

这是将空气过滤器(F)、调节器(R)、润滑器(L)连接而成的套件。

 空气单元/空气过滤器/调节器的优点

优点

·         由于空气过滤器、调节器、润滑器结合为一个整体,因此结构紧凑,不需要消耗安装工时。

·         由于所有设备都采用专用适配器连接,因此可以节省空间。

空气单元/空气过滤器/调节器的优点

 

空气单元的种类

2点安装

· 连接了带过滤器的调节器和润滑器。

· 标准配备压力表、托架。

模块式(组件)

· 通过标准化部件(模块)的组合,让功能结合在一起。

空气单元/空气过滤器/调节器的优点

空气单元/空气过滤器/调节器的优点


 

 

要点如下!

· 请确认连接口径。

 <连接口径尺寸>

  Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2、Rc3/4、Rc1

· 请确认使用压力(MPa)。

· 请确认流量(L/min)。

· 请确认设定压力(可调整压力)(MPa)。

 空气过滤器

这是用于去除压缩空气中的粉尘、水滴,提供洁净空气的设备。

空气单元/空气过滤器/调节器的优点

优点

·         从压缩机送来的压缩空气经过百叶导流板形成旋流,利用旋风作用将水滴和较大的粉尘分离。再由滤芯过滤掉细小异物,并将清洁空气送至二次侧。

·         这一设备旨在去除压缩空气或配管中产生的灰尘、水滴、铁锈等,保护气动设备免受故障影响。

空气单元/空气过滤器/调节器的优点

 

分离出的水滴和粉尘等通过安装在灰斗底部的手动排出阀或自动排出阀排出。

空气单元/空气过滤器/调节器的优点

 

 空气过滤器(双层式)

空气单元/空气过滤器/调节器的优点

优点

·         由于过滤器为两层式,所以可以更加稳定地去除杂质。

空气单元/空气过滤器/调节器的优点

 

要点如下!


·请确认配管连接口径。

 <连接口径尺寸>

  Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2、Rc3/4、Rc1

·请确认使用空气压力(MPa)。

·请确认使用温度(℃)。

·请确认流量(L/min)。

·请确认过滤度(μm)。

 调节器

这是降低压缩空气压力以提供稳定压缩空气的设备。

空气单元/空气过滤器/调节器的优点

优点

·         除了调节二次侧压力(调节器的出口侧)外,即使二次侧空气流量等条件发生变动,也可将设定压力的变动抑制到最低限度。

·         在工厂中,用于末端配管部位电磁阀前的配管等。

空气单元/空气过滤器/调节器的优点

 空气过滤调节器

空气单元/空气过滤器/调节器的优点

优点

·         这是将“空气过滤器”和“调节器”的功能合二为一。(1机2用)

空气单元/空气过滤器/调节器的优点

要点如下!

· 请确认配管连接口径。

 <连接口径尺寸>

  Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2、Rc3/4、Rc1

· 请确认使用空气压力(MPa)。

· 请确认流量(L/min)。

· 请确认设定压力(可调整压力)(MPa)。

 · 可提供当二次侧压力超过设定压力时能够向大气释放压力的带泄压功能型和无泄压功能型。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities